TI.com New Header
 
TI 首页 > 大学计划


大学生将在德州仪器DSP和模拟工程竞赛中
争夺十万美金

竞赛奖励杰出和创新的表现,培养未来工程师

---- 德州仪器公司(TI)斥资100,000美元,在网上举行数字信号处理(DSP)和模拟技术大学挑战赛,世界上最优秀最聪慧的工程学学生将有机会用TI的领先科技TMS320TMDSP和无穷无尽的想象力来开发富于创意的新产品,进行一场创造力和才智的较量。

---- 德州仪器正在努力扩大熟知数字信号处理技术的全球工程师队伍。德州仪器在DSP和模拟技术方面居于世界领先地位,该公司向工程学学生教授使用TI的TMS320TMDSP进行设计的价值,从而在他们的全球教育中起到了积极的作用。在DSP和模拟技术大学挑战赛中,能够将所学知识和难得的灵感天赋相结合,使教育效果更上一层楼的学生将得到认可和奖励。

---- "TI致力于培养下一代工程师的技能,他们将进一步发挥创造力,推出未来的突破性技术,"德州仪器副总裁兼全球DSP经理Michael Hames 说道。"我们相信我们已经创造了一个展示天才的最佳论坛,鼓励大学研究设计工作的环境。"

---- 所有参赛的本科生、研究生团体或个人必须呈交一个使用TI的TMS320TM数字信号处理器的硬件或软件系统。鼓励参赛者探索TI不断扩大的模拟系列产品的创新能力和更多的功能。

---- "如果说这项挑战赛多年来告诉组织者一个道理的话,那就是--只要我们自由发挥才智和想象力,世界就充满无限机会,"德州仪器全球DSP大学项目经理Torrence Robinson说道。"这些青年男女为我们的DSP开发了无数令我惊叹不已的新奇用途,有些是革命性的创新。"

---- 获大奖的团体将得到十万美元,按以下方法决定:

  • 十五名第一轮半决赛获胜者将得到一千美元,并获资格在三个独立的决赛区比赛。
  • 三个决赛区将各有一个团体获胜,再获得九千美元,有机会争夺大奖。
  • 最具创意的实用应用设计除了此前赢得的一万美元外,还将获得九万美元大奖。

---- 获奖团体的一名指导教授将得到现金一万五千美元的奖金。

---- 如需了解全部规则和要求,学生应与本校电子工程学系联系,或访问www.ti.com/sc/dspchallenge。申请不得晚于2000年12月31日,决赛项目4月截止。2001年8月在休斯顿举办的一年一度的德州仪器DSP节上,将宣布大奖获得者。


2001德州仪器公司DSP和模拟产品大学挑战赛
问与答

问题1:德州仪器公司(TI)的数字信号处理(DSP)和模拟产品大学挑战赛是什么?
回答1:
----TI的DSP和模拟产品大学挑战赛是一个全球性质的竞赛, 其奖金金额高达100,000美元,奖励给使用TI的TMS320DSP芯片,设计出最佳的新DSP应用的一组学生。此次活动是该项挑战赛的第三届。

问题2:TI为什么要设立这个竞赛?
回答2:
----TI认识到了培训和招聘高素质的工程师的重要性。为了支持这些培训计划,TI设立了这项竞赛,激励工程专业的学生们使用TI的DSP产品进行创造性的功能设计。

问题3:此次挑战赛设立了哪些奖金?
回答3:
----竞赛的大奖得主将获得100,000美元的奖金,竞赛的安排如下:

  • 15个半决赛小组将得到1,000美元的奖金,同时获得在三个独立的赛区进行下一轮竞赛的资格。
  • 在三个赛区中将各选出一个获胜小组成为决赛小组。他们将得到额外的9,000美元奖金,同时晋级大奖赛。
  • 最具有原创精神的实际应用设计将获得上述10,000美元之外,90,000美元的大奖。 获胜小组的导师教授将赢得15,000美元的现金奖励。

问题4:何时可以选出获胜者?
回答4:
----15个半决赛小组将于6月公布。这15个小组在三个赛区中选拔出的决赛小组将于7月公布。而大奖得主将于2001年8月,在休斯顿举办的TI DSP年度大会上公布出来。

问题5:大奖得主将如何选拔出来?
回答5:
----一组TI的产品和应用工程师将按照以下的标准,评选出竞赛的胜者:

  • 整体的创造性
  • 实用性和可重复性
  • 难度
  • 完整性
  • 专业性
  • 可操作性

问题6:本次竞赛与TI以前赞助的竞赛相比,有哪些不同之处?
回答6:
----TI已经扩大了其大学计划和设计竞赛的规模,令世界上更多的人了解此次赛事,并提高赛事的知名度和参与程度。参赛的选手代表了各个级别的大学学生,TI挑战赛鼓励那些工程专业的学生学习DSP等技术,为毕业后的成功事业做好重要的准备。

问题7:什么人可以参加此次竞赛?
回答7:
----竞赛要求所有的参赛选手在最后项目提交时,必须是一所教育机构的注册学生。每一个参赛小组的人数限制为五位学生以及一位导师教授。大学在校生、研究生、和博士研究生都可以参加竞赛。

问题8:竞赛结果由谁裁定?
回答8:
----世界各地的TI DSP专家将裁定竞赛的结果。

问题9:谁赢得了1998年的TI DSP解决方案挑战赛?
回答9:
----意大利Umbria的Perugia大学学生赢得了1998年的挑战赛大奖,获得了100,000美元的奖金,他们的获奖作品是数码视频播放项目(DVB)。Perugia大学的研究生Euro Sereni,和通讯专业的学生Stefano Gai、Alessando Dini和Stefan Pielmier等人,使用可编程数字信号处理(DSP)解决方案,令数码视频播放系统能够在不同的硬件配置和频道条件下,提供高质量的视频输出。

问题10:TI的挑战赛与竞争对手的相比,有哪些不同之处?
回答10:

  • TI的挑战赛是面向DSP行业的第一个竞赛活动。
  • TI的挑战赛与其他面向DSP工程师的竞赛活动相比,其开展的时间更长。
  • TI提供了工程设计类竞赛中最高金额的现金奖励。没有其它任何一家半导体制造商提供100,000美元这样高的奖金。
  • TI的挑战赛是唯一一个在全球范围内举办的类似活动。
  • 参加竞赛的学生可以保留他们的设计的知识产权。
  • TI的挑战赛中,学生们将学习到更多的市场推广技能,获得实际操作的经验,而不仅仅是编写应用论文。

问题11:TI还有哪些其它活动,以增加本行业中熟悉DSP的工程师的数量?
回答11:
----TI提供了资金,推广在电子工程教材中加入高级的DSP技术,以及支持那些促进数字信号处理技术学习的培训会议。支持学校内部研究项目的另外一个关键方式是各种奖学金,其总金额高达3,000万美元。这些奖学金的对象主要是在DSP和模拟技术领域进行研究的各个大学。最近几年,最大金额的奖学金发给了Rice大学、Texas A&M大学、乔治亚技术学院(Georgia Tech)、斯坦福大学(Stanford)等。在欧洲和亚洲我们也有类似的项目。超过250所大学得到了TI欧洲公司的资助,支持教学和项目研究。

----另外一个让学生们参与数字信号处理研究的方法是TI实施的"无限计划"(the Infinity Project)。这个计划令高中学生可以学习大学的课程。这个项目是由TI和Southern Methodist大学共同主办的。这个立意新颖的项目令学生们能够在较小的年龄就领略到了技术和DSP功能的乐趣,从而提高他们在大学中学习工程专业的愿望。1999年,该项目在达拉斯市的Magnet科学和工程学校开始试运行,今年秋天将被推广到达拉斯、休斯顿和圣安东尼奥地区的14所学校中。

----另外,我们还为学生们提供了在TI的多种高技术领域进行项目合作和实习的机会,帮助他们获得相关的实际工作经验,令他们能够作出更好的职业决定。每年,美国各地大约500位在读的专科、本科学生、以及研究生都参加这个项目。通过这个项目,他们得到了工作经验和所需的经济支持。


1999年德州仪器亚太区数字信息处理解决方案挑战赛

中国区获奖者名单

一等奖:哈尔滨工程大学水声工程系
获奖题目: Hardware and Software Development of Parallel Signal Processing with Multiple C30s for Multi-Beam Swath Bathymetry Sonar.
教授: 李海森
成员:
  1. Li Lei
  2. Guo Lili
  3. Chen Xing-Liao
  4. Zhi Yong Liu
  5. Li Sheng Hai
二等奖:1. 北京大学电子学系
获奖题目: Underwater Acoustic Communication with TMS320F240
教授: 胡冶刚
成员:
  1. Zhao Bing
  2. Wu Ning
  3. Wang Wen-Jia
  4. Zhang Zhi-Feng
二等奖:2. 哈尔滨工程大学水声工程系
获奖题目: Hardware and Software Development of Parallel Signal processor with Hultiple C40s Based on VME Bus.
教授: 桑恩方
成员:
  1. Sun Xiao-Nan
  2. Wu Yan-He
  3. Yang He
  4. Zhu Tong
  5. Xiao Xiang
三等奖:1. 天津大学电子信息工程学院
获奖题目: A Real Time H.263 Code Based on TMS320C80.
教授: 国澄明
成员:
  1. Guo Di-Fei
  2. Jia Chen Liang
  3. Zhao Wei
  4. Zhu Yong Song
三等奖:2. 上海交通大学电子工程系
获奖题目: MPEG AUDIO II Layer III Codec Based.
教授: 陈健
成员:
  1. Wu Hai Hua
  2. Wang Jian Hong
  3. Cao Hua Tian
  4. Xi Rui Meng
  5. Yu Tian Li.
三等奖:3. 清华大学电子工程系
获奖题目: A TMS320V549-based Video Signal Processing and Communication terminal System.
教授: 张旭东
成员:     1.Liu Zhi-Xin

---- 详细内容:
----http://www.ti.com/sc/docs/general/dsp/programs/

Untitled Document